This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:为2s封装创建黄金映像

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576436/bq28z610-creating-a-golden-image-for-a-2s-pack

部件号:BQ28Z610
主题中讨论的其他部件: EV2400
我正在考虑将 bq28z610器件用于2s封装。  
我已经有了仪表开发套件,我希望使用它来创建黄金图像,但由于我正在使用2节串联电池,我认为我将无法为两节电池充电和放电,因为该套件不支持电压水平。  
是否有方法在一个单元格上执行黄金图像并将其转换为两个串联单元格? 否则,自动创建黄金映像的最佳方法是什么?
谢谢
转速  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 您可以使用EV2400将bq28z610evm与电池连接起来,使用外部充电器执行学习周期。  
    • 然后,您可以在 学习周期后创建黄金映像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但它不是自动化的。 我必须手动连接负载。 完成后,手动卸载负载,因为ev2400不支持EV2300具有的继电器输出控制功能。 他们有硬件,但从未写入固件。