This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2641万:希望将UPIM引脚用作&'Strobe'引脚

Guru**** 2366860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575116/tps92641-want-to-use-the-udim-pin-as-strobe-pin

部件号:TPS9.2641万

你好。

我正在尝试使用 LM3434设计30A LED驱动器 ,但我在阅读此社区中的另一个线程后认为TPS9.2641万是更好的器件。

因为我的一些客户希望使用高功率LED,例如闪光灯(例如 LED-接通:100usec.和LED-断开:1至10秒周期),我想使用UTIM引脚作为'转接'引脚。

那么,您能否告诉我在UDIM针脚设置为'high (高)'后,达到预期LED电流需要多长时间?

很抱歉,我没有使用英语句子。

此致,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    UDIM变高时的电流上升时间取决于电感器值,输入电压和输出电压(LED电压加上CS电压)。

    它由v = LDI/dt控制。 因此,您的上升时间为dt = LDI/(Vin-Vout)。 我希望这能有所帮助。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Clint:

    感谢您的回复。

    >因此您的上升时间为dt = LDI/(Vin-Vout)。

    以下是我的工作条件:

    VIN=24V, Vout =4至5V, Iout =30A, FSW=500kHz和L=1uH。

    在这种情况下 ,上升时间计算为1.5usec。 我知道UDIM Pin的反应足够快。

    现在还有一个问题。

    如果我打开被UDIM针脚关闭几小时的LED,响应时间是否相同?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    否,UPIM引脚具有13毫秒计时器。 13毫秒后,设备进入低功率关闭模式。 因此,下一次将其拉至高电压时,VCC将需要在高于其UVLO阈值的水平上充电,然后COMP将需要充电。 这可能会在多毫秒范围内发生。 如果需要在如此长的时间后快速响应,您可能需要使用分流FET,这将在LED熄灭时持续燃烧FET中的电源。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Clint:
    再次感谢您的回答。
    分流FET ... 如果可能,我不想使用它,因为担心FET的功率损失和加热。

    还有另一个问题。
    当UDIM电压超过370mV (例如 500mV)?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是一个好问题。 我会努力为您找出答案。 如果您可以通过将低功率关闭保持在允许在延迟时间后快速响应的中点值来避免低功率关闭。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我从一位同事那里确认,如果您将UPIM保持在低功率关闭阈值以上,它将不会进入低功率关闭。 我还在工作台上测试了它,频率为5MHz (脉冲之间的速度为200秒)。 UDIM过低的时间越长,上升时间就越长,但是由于COMP盖会随着时间的推移由于泄漏而缓慢放电。 但是,为VCC充电是启动时间的主要部分,它仍然有效。 因此,即使在数小时后,当前的上升时间也应该相当快,尽管不像重复时那么快。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Clint:
    感谢您的持续支持。
    这是个好消息!
    所以我考虑让'PMP8016'进行评估。
    如果PMP8016可供销售,我可以立即购买并测试...

    不过,可能是这样,非常感谢!