This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:LP8860-Q1的调光分辨率

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575967/lp8860-q1-the-dimming-resolution-of-lp8860-q1

部件号:LP8860-Q1

你(们)好

我有一个关于 当前调光中调光分辨率的问题。
在当前调光中,以下调光分辨率的计算方法是否正确?
 调光分辨率=(TP_LEDPWM / TR_LEDRISE)/开关点
 ex.tp_LEDPWM=10ms (100Hz),TR_LEDRISE=400ns,交换机点= 12.5 %
    调光比率=(10ms / 100ns)/ 0.125 = 10.4万
此致,
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,横田山,

    对于输入,LP8860具有PWM输入频率(最小值)= 100Hz和 400ns典型最小接通时间。

    调光比率=(TP_LEDPWM / TR_LEDRISE)= 10ms / 400ns = 2.5万

    或者,如果使用亮度寄存器控件,调光分辨率= 16位

    对于输出调光比率,LP8860具有PWM输出频率(最小值) 4.88kHz (204us)和100ns典型最小接通时间。

    1.仅限PWM占空比控制模式:调光比率=(TP_LEDPWM/TR_LEDRISE)= 204US/100ns = 2040

    2.使用PWM占空比控制并启用混合调光(12.5 % 开关点):调光比率=(TP_LEDPWM / TR_LEDRISE)/ 0.125 = 0.125 = 1.632万

    3.具有亮度控制:调光分辨率高达16位

    希望这能有所帮助,

    Salome