This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万EVM-796:BQ3.411万EVM-796负载电流容量

Guru**** 2392815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576400/bq34110evm-796-bq34110evm-796-load-current-capability

部件号:BQ3.411万EVM-796
主题中讨论的其他部件:BQ3.411万

您好,

我正在通过其释放负载来学习bq3.411万。我正在连接 EVM连接器的BAT+和Pack-端子之间的负载 。EVM可以处理的最大负载电流是多少。

Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagbir,根据EVM用户指南(可在 此处www.ti.com/.../sluubi1.pdf找到) ,最大充电/放电电流为7A。 这考虑了0.01 欧姆感应电阻器1W的功率处理能力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    7A额定值为脉冲电流。 EVM可支持2A持续电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Tom/Nabil,

    设备数据表显示设备可以处理30A。 我的最大放电电电流约为15 A。使用具有800W负载的48V PBA包时。
    将R18更改为更高的瓦数是否足以支持15 A电流。为支持此功率调整,EVM上的其他部件有哪些建议。

    Jagbir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagbir
    感应电阻器,PCB和端子块将是EVM上唯一限制电流的组件。 您可以卸下感应电阻器,并使用EVM外部的一个。 您可以使用双绞线将开氏触点感应导线连接到接线盒上的B和P-位置。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Tom,

    我正在计划使用适当额定接线板和印刷电路板跟踪来构建自己的印刷电路板。根据数据表,Rsense的典型值为5 mΩ Ω 至20 mΩ Ω。i 。我正在计划使用CSS2H-2512R-L500F (  0.5mOHMS 6W 1 %)电流感应电阻器。 Rsense是否 适合我的应用 (48V,20 A负载),并且电流电阻器的大尺寸会干扰电压精度。

    Jagbir