This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596S-ADJ

Guru**** 2392605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571942/lm2596-lm2596s-adj

部件号:LM2596

您好,

 我的客户一直在使用此设备,他始终发现ICL电流限制为4.8A +-0.3A。

现在在最后一批(同样的日期代码) ,他发现这些装置的10 % 为5.8A,而其余的为4.8A。

此值仍在数据表限制下,但他担心,因为这会在  上一阶段创建过电流保护激活。

我们在相同的日期代码内有此类ICL变化是正常的吗?

是否有控制ICL变化的可能性?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我从未得到有关此问题的答案,您可以评论一下吗?

    您还能告诉我如何在底部读取数据代码和V5的含义吗?

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。  我会将此信息传递给此设备的产品工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据此设备的产品工程师提供的数据,变化是正常的。  

    未对设备或进程进行任何更改。  

    无法为此设备提供更严格的规格。

    如果您愿意,请发送包裹的照片,我们将为您阅读日期代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

     这是,我以前就挂了,但由于某种原因,它没有出现。

    日期代码似乎与我之前看到的标准代码不同

    谢谢Umberto

    e2e.ti.com/.../LM2596.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会给产品工程师解码日期代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日期代码表示该产品是在2015年1月制造的。