This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587:我能否将加热片连接到GND针脚?

Guru**** 2602765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576628/lm2587-can-i-connect-the-heat-tab-to-the-gnd-pin

部件号:LM2587

LM2587S-12/NOPB数据表中找不到散热器/插片是否可以连接到GND针脚。  我想这样做,以便利用所有印刷电路板层(GND)将磁头向外展开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;必须将卡舌连接到良好的接地平面,以便用于电气和散热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为在某些产品上,您被禁止连接任何引脚,而在其他产品上,您被禁止连接到VIN引脚。