This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:选择外部电阻器以设置输出电压

Guru**** 2455000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576420/lm337-external-resistors-selection-to-set-the-output-voltage

部件号:LM337

您好,有关LM337调节器的问题。 LM337需要两个外部电阻器来设置输出电压。  在数据表中,一个电阻固定为120欧姆,然后调整另一个电阻以获得所需的电压。 我的问题是为什么选择120欧姆。我可以 选择一个1.2千欧的电阻器,并在相同的输出电压下保持相同的比率吗?  我想这样做 是为了降低电流。 PS,我的应用是驱动MOSFET,因此几乎不需要电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM337需要"... 保持调节的最小输出电流..."。

    此'最小输出电流'的范围为3mA至10mA,具体取决于工作条件。

     124Ω 电阻器使用120欧姆(输出以进行调整)可确保始终满足10mA输出电流要求(输出= 1.25V /μ A =~10mA)

    如果您的工作条件允许,此电阻值上限 可能 更改为243Ω(~5mA)或412Ω(~3mA)。

    如果您选择使用单独的输出负载电阻器来满足最小输出电流要求, 并将上电阻增加到k-ohms范围,只需注意,通过下电阻器的调节引脚的泄漏电流可能 会对 输出 电压精度产生可测量的影响。