This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电池容量与温度的函数

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573427/bq40z50-r1-cell-capacity-as-a-function-of-temperature

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件: GPCRB

先生们:

我遇到了一个设计问题,我可以在您的帮助下使用。

我已经为一位具有极低温度要求的客户创建了多个包装。  当电池组在低温(约-20°C)下放电时,他报告在电池组开始充电后,其容量读数保持在100 % 约10分钟,并且在电池组电压切断时仍报告约25 % SoC。  他没有提到在室温或高温下出现同样的问题。

bq40z50-R1是否在计算剩余容量时考虑电池温度?  我知道LiFePO4电池在低温下工作时的容量会暂时降低。  当在低温下操作包装时,我如何补偿这种情况?