This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.595万:TPS6.595万A3ZXN

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576576/tps65950-tps65950a3zxn

部件号:TPS6.595万

您好,

     我有关于TPS6.595万的一些问题

     1:VIO电压不正确,输出电压为1.6V,右侧可能为1.8V,附件为TPS6.595万 SCH,如果存在设计问题,您可以帮我检查一下吗?

      2:您能否为我提供TPS6.595万 IR回流指南。  我想确认一下是否存在焊接问题。

  谢谢!

e2e.ti.com/.../330t_5F00_main_5F00_ti_5F00_2016.1028万.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,冯先生,

    1) VIO上有相当多的连接,如果您测量此导轨,它是否在1.8V电压下开始,最终降至1.6V? 如果是这样,则计时可以帮助关联过大的负载。
    2)我没有看到特定于此设备的回流指南,仅在此处查看布局建议: www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致,
    Rick S.