This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.51万:适用于BQ3.51万的开源驱动程序

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576059/bq35100-open-source-driver-for-bq35100

部件号:BQ3.51万
主题中讨论的其他部件: EV2400

何时提供BQ3.51万的开源驱动程序?

用于电池电量计的EV2300或EV2400 (基于USB的PC接口)对于配置BQ3.51万是必不可少的。

或者,我可以通过任何使用I2C接口的微控制器进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,您可以。 但要确保I2C通信正确。
    附加文件为您提供了一些有关bq3.51万的I2C通信的示例。
    www.ti.com/.../slua790.pdf

    谢谢。

    此致,
    Sammi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何时提供BQ3.51万的开源驱动程序? 与其他量规一样,它们的C代码也可用于接口。
    或者我必须为接口定制自己的代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉,您需要自己编写代码。 但我们将提供一些参考C代码:
    www.ti.com/.../slua801.pdf
    谢谢。

    此致,
    Sammi.