This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.752万-G4:最低固件要求,只需获得一定比例的电池

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576544/bq27520-g4-minimal-firmware-in-order-to-just-get-a-of-battery

部件号:BQ2.752万-G4

您好,

数据表非常复杂。 它看起来像是一个星期的工作,只是为了分析它并从芯片中获得一些有用的东西。

您是否有一些与CPU无关的基本主机固件示例可以从 BQ2.752万-G4获得,这正是我想要的:电池百分比?

您网站上提供的7个"软件"似乎不是那种东西。

这对芯片有如此简单的需求是否有意义? 它能否与相当简单的代码一起有效地使用?

如果能得到快速的答复,将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您可以通过I2C协议与bq2.752万-G4电量监测计进行通信,以使用简单代码获取电池的充电状态(SOC),请参阅文档(电量监测计通信)的3.3 部分
    SoC可以通过向量表发送(标准命令)和读回读数来读取,您可以在器件(技术参考手册)第2章中找到bq2.752万-G4 (标准命令)列表。
    www.ti.com/.../slua801.pdf (Gauge Communication)
    www.ti.com/.../sluua35.pdf (技术参考手册)

    最佳,
    Haidar