This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.021万:电流限制功能的特性

Guru**** 2393195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576581/tps40210-characteristic-of-the-current-limit-function

部件号:TPS4.021万

您好,

   希望了解当前限制函数的行为,下面是这种情况:

1)直流/直流输出电压设置为10V

2)负载是一种电阻性负载,类似于10欧姆电阻器

3)电流限制设置为0.5A

  在这种情况下,直流/直流电路输出5V @0.5A吗?  

  如果电阻负载类似于100欧姆电阻器,电路将输出10V,负载端消耗0.1A?

  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS4.021万在电流保护上使用逐周期山谷模式。 在您的情况下,如果负载电流高于电流限制,关闭时间将比正常时间长,因此有效占空比较小,并且输出电压将会降低,如您所述。 实际输出电压取决于多个附加变量,如Vin,Lout和FSW。 如果输出电压低于正常调节值的65 % (典型),TPS4.021万将由于UVP操作而进入Hiccup模式。 数据表中对此进行了说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释。
    我们的应用是使用24VDC作为输入,为24V铅酸蓄电池提供浮动充电,电流限制为0.6A,电流为27.5VDC。
    1)当蓄电池充电时,如果蓄电池电量低,则在施加27.5V电压时会消耗超过0.6A的电量,因此我们需要电路将电流限制在0.6A,而电压可能低于27.5V并相应降低
    2)当处于稳定浮动充电状态时,它将消耗不超过50mA的电流,我们需要电路输出27.5VDC

    您认为此芯片可以执行此功能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我经常回答一般性问题,例如您的原始询问。 我并不真正支持TPS4.021万。 此外,我们还可能拥有专用的电池管理解决方案。 让我提醒适当的应用程序支持。