This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5.4232万:电流和电压下降不足,带有负载

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576039/webench-tools-tps54232-insufficient-current-and-voltage-dropping-with-load

部件号:TPS5.4232万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我们将TPS5.4232万用于基于Webench设计的降压项目,在以前的项目中,WebBench非常精确,现在在测试带负载电路时存在电流不足的问题。  

电路输出5.17v (正常   ),但最大电流为250至300mA (4V)或更低...如果增加负载,即使不增加电流也会降至2V (在此情况下,Vin为13v)。

问题是,为什么会发生? 此 设计中需要替换哪些组件/值?

我用相同的要求做了一个新的工作台设计,它给出了三个与上次不同的参数(RCOMP=49.9K, Comp2=10pF, cOUT=22UF)我改变了这三个参数,而不是基本设计,它 没有影响当前的...   

VIN 10.5V - 27V

输出电压5.15V

I输出1.5A

附上原理图和 新的工作台设计以供参考。

感谢您的帮助!

谢谢!

e2e.ti.com/.../8132.WebenchReportsServlet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,当VIN=19.8V时,它提供5.3v,300mA,而不是之前。并且超出VIN=

    20.5伏,开始产生压力和噪音。

    此论坛是否处于活动状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    工作台示意图应该工作。
    您的L-10uH参数是什么? 当前的能力是否足够? 用较大电流更改较小的值以进行双重检查。
    您能否上传一些波形以供查看,例如Vout,VSW,comp和电感器电流?
    另请上传您的应用原理图和布局以供查看。

    巴西,
    玉昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuchang,

    感谢您的回复。

    我对5V负载进行了新的测试,其提供的最大输出电流为0.8A不稳定–这意味着它从5.2V下降到4.2V,除了输出电压外,电流在此负载下也不稳定。

    至于电感器,我使用Vishay IHLP25CZER100M01 3A,我改为WE 7447709100 7.1A,它给出了相同的结果,然后我回到Vishay L1,它仍然给出相同的结果。

    随附基于来自实验室电源的Vin=12.4v的波形图和电压引脚读数如下:

    引脚1=11.45V

    PIN2=12.34V

    引脚3=2.34V

    PIN4 = 1.06V (带负载)和1.69V (不带负载)

    引脚5=0.68V

    引脚6=0.56V

    引脚8=5.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,酒吧很棒,

    您测试的PH波形不稳定。

    布局不好,电压引脚线太靠近二极管,FB引脚太靠近底层PH,这会导致电压和电压极易耦合开关噪声,然后电流回路不稳定,我想这会导致问题发生。

    您可以参考我们的EVM布局设计或DS中的参考布局,将二极管置于另一侧,使其远离COMP和FB引脚,使电感器和PH铜 远离COMP和VFB线路,甚至不会太靠近GND引脚, 最好将COMP RC和FB偏差放置在靠近引脚的位置。底部的PH铜可以被取消。

    您可以检查Comp波形和fb波形以确认布局问题,

    如果您要手动更改布局,请参阅下图,然后重新测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuchang,

    请注意并感谢 您的回复。

    请告知以下PCB是否会回答您的建议,以实现最高效率并解决此问题?

    此致,