This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.9037万:TPS65.9037万/强制PWM模式

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576591/tps659037-tps659037-forced-pwm-mode

部件号:TPS65.9037万

您好,

请让我询问如何将 TPS65.9037万设置为强制PWM模式。 使用MODE_ACTIVE时,我知道MODE_ACTIVE字段中的"Forced PWM" (强制PWM)应被选中,但下面有两个强制PWM。 您能否解释差异,以及应选择哪一项? 此外,在设置"Forced PWM"(强制PWM)后,是否需要采取额外措施来激活强制PWM模式?

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi San,

    每个SMPS只有3种模式:关闭,ECO和强制PWM。 因此,“01”和“11”是等效的强制PWM模式。 两者之间没有区别。
    在强制PWM中运行时无需执行其他操作,一旦MODE_ACTIVE设置为01或11,SMPS将在PWM模式下运行。

    此致,
    卡尔