This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP2.2415万D:无输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576413/dcp022415d-no-output

部件号:DCP2.2415万D
主题中讨论的其他部件:ISO124

我没有从多个设备获得输出。

我是否需要输出负载?

我是否需要对同步PIN执行任何操作?

工作台测试是否需要任何盖子?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael;:

    DCP02系列(包括DCP2.2415万DP )要求最小0.47 µF Ω 输入陶瓷电容器,每个输出接地端带有1.0uF陶瓷电容器。 此应用程序在输入同步中是否有任何连接?针脚接地? 或者此引脚上的杂散电容大于3-5pF?

     输入24V电源的额定电流是多少?

    什么是一般的辅助应用程序? 它是IGBT驱动电路 还是FET驱动器,二次接地(com)上有高电压?

    请直接通过 tguerin@ti.com与我联系 ,了解您的回复? 如果可能,还应在本回复中包括您的电话号码。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我今天将尝试使用CAP

    没有连接到同步PIN。

    电源为10A。

    该应用程序是"ISO124设备的隔离电源"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    感谢 您提供有关 使用ISO124的DCP2.2415万Db的信息。 DCP2.2415万在 每个± Ω 输出上无负载时,最高可达30V。   初级 和次级隔离 接地之间的电压差是否大于42VAC或60VDC?

    您能否给我发送一封电子邮件,以便我们讨论此申请。

    Tom