This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.333万A-Q1:识别未使用的引脚之间的短路

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574564/tps43330a-q1-identify-short-circuit-between-unused-pins

部件号:TPS4.333万A-Q1

尊敬的团队

我的客户正在寻找 故障模式分析(FMEA),该分析调查针脚未连接或与另一针脚短路时会发生什么情况?
他们是否有任何价值可以衡量以识别这种情况。 目的是检测焊接问题。  

主要问题是了解如果降压A输出上两个未使用的针脚短路会发生什么情况。

此致
Gabor Szoke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabor,

    让我们看看这一点。 我认为我们尚未在设备上执行此测试。
    您提到未使用的针脚短路。 您能否告诉我们应用程序中未使用的PIN?

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabor,

    如您所知,我们在离线状态下结束了此主题。

    巴西,

    弗兰克