This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3014万:输出电压限制

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576580/tps53014-output-voltage-limitations

部件号:TPS5.3014万

最近,当我查看TPS5.3014万部件时 ,我想到了一个问题,

请告诉我,数据表中指定的最大输出电压在哪里,来自。

 

我可以看到输出电压为7V,

我想知道IC规格的哪一部分导致输出电压的这种限制  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS5.3014万使用DCAP2控制模式。 输出电压限制是由自适应接通时间控制器造成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美:)
    非常感谢