This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.307万的WEBENCH DEA

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576260/webench-deta-of-tps63070

主题:TPS6.307万中讨论的其他部件

我对 TPS6.307万有疑问。

我的客户尝试使用TPS6.307万 (VIn=TPS12~,Vout = 2.0 3.3 ,Iout = 1)。

但是,在这种情况下,工作台不会显示仿真数据。

根据工作台,占空比超过限制。\n电路计算器无法创建设计。

问题1.

请告诉我TPS6.307万 在降压模式下工作时的最大/最小占空比。

问题2.

请告诉我TPS6.307万 在升压模式下工作时的最大/最小占空比。

问题3.

请告诉我 电路计算器无法创建设计的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为该器件不能提供电压为2.0V,电压为3.3V的1A电流,因此电路计算器无法创建设计

    您结束应用的工作条件是什么?