This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4266万:输出电压仅为~2.8V

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575849/bq24266-output-voltage-is-2-8v-only

部件号:BQ2.4266万

您好,

 我使用BQ2.4266万设计我的主板。 我尝试了几乎所有的选择,但没有任何效果。

 1.输出电压不会上升到超过2.8V。 使用/不使用电池时的行为相同

2.如果电池已充满电,IC可以为Vsys供电

3.我已经按照EVM使用了所有组件

4.输入为5V/3A

此致

Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satyanarayana,

    您提到您已按照EVM使用了所有组件。 但是,EVM具有多个跳线。 您将USB1,2,3引脚设置为什么(高或低)?

    此致,
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satya,

    请提供示意图和SYS所应用的载荷。 在VIN针脚处测得的电压是多少? VDPM针脚上的电压是多少? TS处的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq2.4266万_5F00_sheet.pdf

    1.USB3=1,USB2=1,USB1=0

    2. VIN为5V

    3. TS引脚,我通过拆除R2将其拉至DRV

    4.负载为600mA,使用工作台电源测量

    我对电感器波纹电流不足以产生所需电压的一些感觉。 我不是真正的硬件专家,不能找到高度技术性的PCB布局问题。 我可能应该选择线性IC而不是开关。

    此致

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satya,

    电容器C4和C5连接到SW而不是SYS。  SW上的电容过大会阻止降压转换器切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇! 非常感谢您的及时支持。 它现在正在工作。

    此致

    Satya