This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐用于1节LiPO和IR-LED的LED驱动器

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576099/recommend-led-driver-for-1cell-lipo-and-ir-leds

在线程中讨论的其他部件:LM3410HelloTI-Community,

请您给我一些关于推荐的升压或降压增压芯片的提示,以满足以下要求:
第一
输入:1节锂聚合物电池(3.0V - 4.2V)
输出50..100mA (可在开发过程中调节电阻器)@ 1.5V - 8.5V (1至5个IR-LED)

如果这是范围太广的值
2号
输入:1节锂聚合物电池(3.0V - 4.2V)
输出50..100mA (在开发过程中可调节电阻器)@ 6V - 8.5V (=4至5 IR-LED (VF 1.5V-1.7V))


3号
输入:1节锂聚合物电池(3.0V - 4.2V)
输出50..100mA (在开发过程中可调节电阻器)@ 1.5V - 1.7V (== 1 IR-LED (VF 1.5V-1.7V))

重点是简单设计(而不是成本)
(我必须将其与某款Lipo充电器配对,并在电池电量耗尽时自动关闭电源...)

感谢您的支持!

祝您好
Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan,您好!

    您是否有任何特定的调光要求,如模拟或PWM调光? 在任何情况下,我对该电压范围的最佳建议是LM3410。 对于案例2,提升就足够了,对于案例1和3,您可以在SEPIC (降压-升压)配置中运行它。 数据表中有这两个示例,但如果您需要任何帮助,请随时告知我们。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下,IR LED非常有趣。 您是否可以共享有关该应用程序的任何信息? 如果不是,我理解。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clint:
    感谢您的推荐-我将尝试此芯片。
    重新申请我可以让您了解我们要做什么:
    它将是用于Computervision系统的移动式IR-Tag。它由单个LiPO单元(目前我们倾向于1.865万Cell类型)供电,并将具有红外LED,这些LED将以某种方式扩散。 (待定义-存在多个不同的想法...)。
    借助此功能,启用红外线的USB摄像头可以看到标签,您可以在房间内自由移动标签。
    它用于计算机视觉的一些实验。 (没有什么特别之处,我只是想尝试我发现的一些东西...)
    最终,这可能会被纳入到一些艺术作品中...主要是收集想法并证明实施可能性的概念。

    祝您好
    Stefan