This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:UCC2.807万是否可用于3相208V输入?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2817A, UC2854A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576511/ucc28070-ucc28070-is-possible-for-3-phase-208v-input

部件号:UCC2.807万
主题中讨论的其他部件: UCC2817AUC2854A

您好~

我的客户希望 使用UCC2.807万开发10kW功率。

UCC2.807万是否可用于3相208V输入电源?

如果是,您能否提供参考电路图?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mason:

    通常,对于3相208V线对线电源,交流输入首先使用6二极管桥式整流器进行整流。

    这提供了主要直流高电压,并在交流线路频率的6倍处产生一些纹波。

    UCC2.807万量化乘法器要求VINAC引脚处的电压至少在50US下降至0.7V以下

    由于UCC2.807万不适合此应用,因此在上述情况下不会发生这种情况。

    但是,UCC2817A和UC2854A是值得 考虑的合适部件 ,多年来一直用于许多此类应用。

    此致,

    John