This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5261万负载调节

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576144/load-regulation-of-tps65261

主题:TPS6.5261万中讨论的其他部件

我有一个关于TPS6.5261万的问题。

在数据表第6页(负载调节: IOUTx =(10–100 %)×IOUTX_max)中,

'Ioutx_max'是 推荐的最大输出电流(3A/2A/2A)还是用户设置的输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    最大 输出电流应为3/2/2A

    巴西,

    玉昌