This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.2201万DBVR上参考电压(1.225V)的精确度

Guru**** 2512325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575901/the-accuracy-of-reference-voltage-1-225v-on-tps72201dbvr

主题:TPS722中讨论的其他部件

您好,

关于TPS7.2201万DBVR的参考电压(1.225V),我要问一个问题。

其准确度为+/- 3.0 %。

我的理解正确吗?

 

此致,

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TAO_2199,

    参考电压是不准确TPS722的主要来源。 3 % 的TPS7.2201万的准确度包括所有内部不准确源。 因此,引用将在您所述的3 % 内。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    感谢您的回复。

    我已将您的答案告知我的客户。

    此致,
    TAO_2199