This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.306万:TPS4.306万

Guru**** 2393485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575904/tps43060-tps43060

部件号:TPS4.306万

您好:

   我将设计 一个输入电压为14V,输出电压为40V/15A的电源。    )输入电流大于45A。我将选择TPS4.306万作为主芯片。WEBENCH设计中心显示电流超过了限制。但净额(升压控制器(外部swithc)的产品参数列表中的开关电流限制 为  20A,但数据表中没有参数 认为电流取决于 Isense输入。如果  通过并联采样电阻器降低两个Isense输入端口的电压,那么我就可以在电路中获得更大的电流,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Blue,

    额定电流受外部FET和Isense输入电压的限制。

    如果Isense输入电压在规格范围内,并且FET可以处理电流,则应该是可行的。

    一个建议是为LDRV和HDRV信号添加具有反并行二极管的栅极电阻器,以防 需要它们来增加 死时间,因为您的应用中的FET具有较大的CGS。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    @ 好,谢谢您的回答。 我已经解决这个问题很多天了。 您是否可以发送电子邮件,以便我们讨论详细信息。我的电子邮件是zhaowei49@aliyun.com