This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.692万EVM:使用6芯电池运行此EVM。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576433/bq76920evm-running-this-evm-with-6-cells-battery

部件号:BQ7.692万EVM

为了节省空间,并且不必去更高的芯片,我想看看我是否可以用6芯片来运行该芯片,只用于电压监控。 我的目的是去除任何提供给插针9和10上芯片的电源。 并使用外部电源为该芯片供电。 然后,可以执行一些简单的数学运算来计算最后一个未插入的单元格。

如果您查看EVM数据表图26第36页。 我删除了R14,R3和D2。 我在引脚9和10处放置了18V电压。 但是,芯片不会启动。 我得到零电流消耗,芯片的外部LDO读数为0V。

我的问题是,即使C5的电压与BAT的电压不同,是否应该能够为这块芯片供电? 可能是我接错了,这就是我无法打开它的原因? S3上交换机的配置应该是什么?