This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2746万:输出电压设置

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576360/tps62746-output-voltage-setting

部件号:TPS6.2746万
主题中讨论的其他部件: TPS6.2743万TPS6.2745万

我正在考虑在当前设计中使用TPS6.2746万。 在其数据表中,图8显示了VOUT=3.3V的效率图。 但是,表1似乎意味着只有1V2和1V8输出可用。 哪一项是正确的?

参数搜索还意味着TPS6.2746万的最大输出电压为3.1V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,此IC只能输出1.2V或1.8V电压。 有关其它输出电压,请参阅TPS6.2743万或TPS6.2745万。