This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.401万:使用嵌入式3.6欧姆系列限流电阻器为锂离子电池充电。

Guru**** 2393705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573728/bq24010-charging-a-lithium-ion-battery-with-an-embedded-3-6ohm-series-current-limiting-resistor

部件号:BQ2.401万

我正在使用BQ2.401万为单节4.2V锂离子电池充电。  蓄电池在本质安全的环境中使用,因此在输出端子上具有固定的3.6 欧姆电阻器,以限制短路电流。  此外,还提供了一条独立的感应线路,该线路由蓄电池提供,并串联一个固定的1K欧姆。

3.6 欧姆蓄电池端子连接到BQ2.401万输出引脚和电路负载。  1K欧姆蓄电池端子连接到BQ2.401万 BAT针脚进行感测。

Rset = 5.2K,希望将充电电流保持在170毫安左右。

当蓄电池电量接近耗尽时,电路似乎充电良好,但随着充电量增加,蓄电池中的电流可能超过500mA。

输出和BAT针脚短路,电池(带有3.6欧姆系列电阻器)以低于170mA的速率充电。  在OUT和BAT之间放置一个2k电阻器似乎可以达到目的,但电池之间的电阻不一致。  类似变化的Rset可以使我们更接近所需的充电电流,但似乎因电池而异。

BQ2401x是少数几个具有单独输出和BAT针脚的充电器系列之一,因此似乎很适合充电,这是电池配置。  我们非常感谢您提供任何建议或建议。

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    如果充电器的输出引脚和电池之间的电阻影响充电过程,建议您更喜欢数据表中的电池不存在检测,判断是否满足检测条件。 希望它能帮助您。

    此致