This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4052万EVM:BQ2.4042万问题

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573870/bq24052evm-bq24042-question

部件号:BQ2.4052万EVM

你(们)好

I使用BQ2.4052万EVM进行测试。

情况1:输入电压5V,并将2A放电至负载

==>充电和放电正常

情况2:输入电压5V,并将2.5A放电至负载

==>充电正常。

==>但去除Vin时,Vin电压约为4V,CHG/仍为低电压。

为什么发生案例2? 请告诉我。

我随附了详细测试文件。

e2e.ti.com/.../bq2.4052万-Test.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    建议您检查输入电容器,以及VIN保持的时间。 尝试使用R释放VIN,然后确认问题是否再次发生。

    此致。