This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ3.153万:INH针脚控制

Guru**** 2361070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576366/lmz31530-inh-pin-control

部件号:LMZ3.153万

请让我询问一下INH PIN。

我们的客户正在考虑为INH引脚添加约6V的电压,以启用LMZ3.153万。

这不是问题吗?

如果有任何疑虑,请告知我。

是否可以向INH引脚添加外部电压以启用控制?

如果正常,最大电压水平是多少?

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以向INH引脚施加外部电压。 可施加的ABS最大电压为7V。