This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.895万:UCC2.895万上的死时故障

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576306/ucc28950-dead-time-glitch-on-ucc28950

部件号:UCC2.895万

大家好

我的客户遇到了在死机时间出现故障的问题,请参阅下面的评论

我在这里运行UCC2.895万的几个多千瓦全桥,遇到了故障,无法测试解决方案:

 

我们正面临着一个问题,即在C/D半桥的停顿时间上存在着不规律的问题。  请注意,此故障不会出现在A/B计时中。

 

基本上,我们通过将Adel引脚短接到Common,在全桥上运行固定延迟。  基本延时通过电阻器(33k)以常规方式设置。  但是,在操作过程中,我们偶尔会遇到C和D栅极驱动脉冲之间的停顿时间比预期长得多。  此故障仅在负载高于特定阈值时发生。  该故障与板上的任何东西都不同步,也不会以固定频率重复。  

 

这让我相信存在噪音问题或接地弹跳–但我不得不说,该主板上的模拟信号与电源电流隔离得很好。   欢迎您提供任何见解。  

 

 

e2e.ti.com/.../UCD2.895万-dead-time-glitch.pptx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考,此处介绍了此事件期间电流感应引脚的外观。  这是直接在UC2.895万 CS引脚上测量的。  信号为20MHz BW限制,但不以任何方式进行数字滤波。

    似乎没有任何前缘噪音峰值的后果。  峰值CS幅度约为350mV。  即使考虑到RSUM的斜坡补偿坡道,这仍远不及2.0V的跳闸电平。

     CH1)输出C

    CH2) UC2.895万引脚处的电流感应

    通道3)输出D

    CH4)输出电感器电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Dead-Time-Glitch-on-Delay-C.docx