This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.881万:基于UCC2.881万的设计LED驱动程序

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576319/ucc28810-design-led-driver-based-on-ucc28810

部件号:UCC2.881万

我正在寻找任何类型的帮助,链接和支持,以便为街道照明应用设计LED驱动器。

功率约为80W,电流为0.7A,32个LED,具有正向电压的3.3 V。

0)需要哪些工具和软件?

1)是否有无需定制工作的变压器和电感器解决方案?

谢谢!

扎纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    扎纳特

    在UCC2.881万网页的工具和软件选项卡中,页面底部有一些设计计算器,您应该使用: www.ti.com/.../toolssoftware

    UCC2.881万EVM-002似乎接近您的设计要求,建议使用Coiltronics的变压器。 您应联系磁性元件供应商,了解是否有非客户磁性元件可用于您的设计。