请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC2.881万 我正在寻找任何类型的帮助,链接和支持,以便为街道照明应用设计LED驱动器。
功率约为80W,电流为0.7A,32个LED,具有正向电压的3.3 V。
0)需要哪些工具和软件?
1)是否有无需定制工作的变压器和电感器解决方案?
谢谢!
扎纳特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在寻找任何类型的帮助,链接和支持,以便为街道照明应用设计LED驱动器。
功率约为80W,电流为0.7A,32个LED,具有正向电压的3.3 V。
0)需要哪些工具和软件?
1)是否有无需定制工作的变压器和电感器解决方案?
谢谢!
扎纳特