This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:查询BQ2.5895万连接

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576024/bq25895-enquiry-on-bq25895-connection

部件号:BQ2.5895万

尊敬的先生/女士:

我使用的BQ2.5895万是独立模式,不带升压,电源适配器输入4至12伏。 输出连接到1S4P预期为3V至4.2V的锂离子电池。

我是否可以确认以下内容:

1.如果未使用升压模式,我是否可以将OTG针脚置于浮动状态? 这是个问题吗?

2.我可以让QON保持浮动吗?

3.在我的主板上,我测量的TS为3V,这是否意味着我不需要在 TS->GND针脚之间连接热敏电阻? 我是否可以忽略热敏电阻以节省成本?

 我面临间歇性电池无法开始充电的问题。 即使在断开并重新连接直流适配器后,电池充电仍无法开始。

您是否有任何故障排除指南可供遵循?

我有这个原理图,但它是私人的。 请告诉我是否可以将原理图发送给您以检查连接。

此致,

公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好KPK:

    请参阅以下我的评论:

    • 如果不使用升压模式,则应使用10k Ω 电阻器将OTG引脚拉高,以确保始终在引脚上保持固定的逻辑状态。
    • QON可以保持浮动,因为它具有内部下拉功能。
    • 热敏电阻可从设计中省略,以节省成本,但应使用电阻网络来固定TS引脚电压。 通常,我们建议客户使用以下电阻器网络将TS针脚固定在正常充电温度下的相应电压。

    关于间歇性充电,此行为期间的测试条件是什么?  

    您能否监控TS针脚以验证电压是否在热/冷窗口中波动,从而禁用和启用充电?

    关于原理图,您可以通过将原理图与 bq2.5895万 EVM原理图进行比较来开始检查原理图。 您也可以将原理图私下发送给我,以便进一步查看。

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    1.如果OTG引脚拉高,这将启用升压模式? 我们是否应该将其拉低?
    我已经把这个原理图私下寄给了你们。谢谢

    此致,
    公里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好KPK:

    是的,如果不使用OTG,则应将其拉低,对此造成的混淆表示抱歉。

    感谢您提供该示意图,我将在稍后提供我对该示意图的意见。