This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081EVM:启用有源高电平与有源低电平

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575996/ucd9081evm-enable-active-high-vs-active-low

部件号:UCD9081EVM
主题中讨论的其他部件:UCD9081

为客户记账:

 

我们的设计使用UCD9081。 使用EVM SW创建了一个短程序,当监视器输入为1.1V时,该程序将设置有源高Enable。  我们在实验中看到的行为是,需要选中活动低电平框,以使enable 1输出变为高电平。 下面是电路和程序。 你能否说明一下为什么这似乎与我们的预期相反?



 

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否提供完整的配置文件? TI 9081 EVM上的配置文件是否正常工作?
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yihe,

    我刚刚通过电子邮件向您发送了PAR文件。

    在选中“Active Low”(低有效)复选框之前,配置文件不起作用。 Enable (启用)被测量为高输出,它打开了LED。

    谢谢!
    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean
    如果为"定序"条件选择"无",则意味着导轨根本不会启动,因此EN输出与配置相反,以防止意外打开导轨。 如果客户想要打开导轨,则根本不应使用None (无),它还应使用其他三种设置进行测序。
    希望这能帮助您的客户。
    谢谢
    Yihe