This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.0933万EVM-110:降压电压-电压

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576141/tps70933evm-110-drop-out-voltage-vdo

部件号:TPS7.0933万EVM-110
主题:TPS709中讨论的其他部件

我的一位客户要求TPS7.0933万在90mA和100mA时的压降电压,因为数据表中没有提到这一点。

此信息需要考虑-10至+85°C的温度变化以及工艺变化。

请指明在上述条件下,下降电压的最小值,最大值和典型值。

此致,

Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harmeet,

    压降与输出电流呈线性关系。  因此,通常的做法是只指定满载时的最大跌落。  一个简单的比率将能够告诉我们在较低负载电流下计算出的最大值。

    从电气特性表中,我们可以看到150mA时TPS7.0933万的典型电压为960mV,最大电压为1400mV。  在100mA下,我们可以将典型值计算为640mV,并将最大值计算为934mV。

    TPS709数据表中的图10指示了跌落在温度下的表现。

    非常恭敬,

    Ryan