This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 气体计(寄存器)仿真器?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573733/gas-gauge-register-emulator

主题中讨论的其他部件:BQ40Z50EV2400

我正在研究一款智能电池充电器测试仪,该测试仪应该为充电器提供GG寄存器仿真器,我可以通过USB I2C桥接器(例如EV2300,EV2400,Aardvark等)来控制该仿真器。  仿真器不必重现电量监测计的功能,但必须向充电器提供相同的寄存器电量监测计(例如bq40Z50,bq20Z??) 请允许我从一个测试程序中设置它的寄存器。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marius:

    我们没有可以作为气体计量器的软件仿真器提供的产品。 您是否考虑过简单地使用真正的气压计设备,并让它在总线上作出响应? 它可以连接到电源,而不是真正的电池,因此它可以通电并响应I2C通信,尽管数据不相关。

    谢谢!

    特里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用GG和PS是选项B,我们希望获得更一般的信息。  我们使用不同的GG设计多个程序包,不想为每个应用程序处理GG。