This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.05万:上升时间

Guru**** 2643275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575047/tps60500-rise-time

部件号:TPS6.05万

您好,

我的客户正在使用TPS6.05万为MPU内核供电;5V输入至1Vo。  他们看到无负载上升时间为50US;数据表显示典型值为80US。

飞帽为1uF和Co=10uF。

 1.上升时间是否随输出电压而变化,特别是在1V时?

2. 预计的上升时间范围是多少?  在空载情况下,50US是5Vin和1Vo的预期值吗?

谢谢!
Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keith:

    是的,它将随输出电压而变化。
    IC以典型值开头。 300mA限流。 当输出电压>0.6V时,电流限制为500mA。 请参阅DS第5页。

    此致,
    Michael