This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117-Q1:负载共享

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM5117-Q1, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576035/lm5117-q1-load-sharing

部件号:LM5117-Q1
在“线程:LM5117LM5119”中讨论的其它部件

您好,

对于我们的应用,我们有一个带有两个100W同步降压转换器的PCB,设计为LM5117 (我们根据TI Webench中的建议选择了这一选项)。

我们希望选择跳过两个Bucks的输出,以创建单个200W电源。 这是否可行? 它是否存在稳定问题或其他我应该注意的问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我不直接支持LM5117-Q1,但我可以发表一些意见。

    一般而言,您不能仅仅将两个输出连接在一起。 通常负载电流不平衡。 一个转换器将趋向于接近电流限制。 有一些可能的解决方法。 我见过以下应用程序:

    www.ti.com/.../slva389

    在这种情况下,两个转换器通过同步时钟并将COMP,VSENSE,EN和SS引脚捆绑在一起来并联。 我要说,这其实是一项学术性的工作。 实际上,设计非常精细,尤其是布局方面。

    其他一些IC设计用于并行操作,可堆叠和交错。 例如www.ti.com/.../TPS4.018万

    您也可以考虑外部电流共享控制器,例如:
    www.ti.com/.../UCC2.9002万

    希望这有助于您提出一些想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John是正确的;您需要一个为并行操作而设计的控制器,您可能想要查看的控制器是LM5119。 LM5119具有主/从模式,其中通道2误差信号放大器可以禁用;这将使其处于高阻抗状态。 然后,您可以将COMP1连接到Comp2,这将允许在两个信道之间共享电流。
    特里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢两位的回答。 我现在来看一下LM5119。 看起来,对于此应用程序,它比LM5117更有意义。 我得玩一会。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我实际上尝试将LM5117电路的输出连接在一起,它看起来很好。 我对电路还不是很满意,但我想知道是否有一些具体的测试案例可能会破坏电路?

    谢谢!