This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5898万D:系统引脚输出电压

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576296/bq25898d-sys-pin-output-voltage

部件号:BQ2.5898万D

SYS引脚说明:"当电池降到最低系统电压以下时,开关模式转换器使SYS保持在最低系统电压以上。" 但是,在评估板上尝试此操作时,只有在USB输入上有输入时,SYS输出才会增强。  如果USB上没有输入电压,SYS针脚电压与电池组电压相同。  此操作是否正确,或者我是否遗漏了配置设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    我们的充电器不会从输入端(即 VBUS)。 当存在有效的USB输入时,VBUS电压被连接至Vsysmin (如果VBAT低于Vsysmin)。 您在vsys上测量的电压是多少? 您的BAT电压是多少? 您的USB输入电压是多少?  

    您的第二项陈述是正确的,如果VBUS上没有输入,则SYS引脚电压将类似于BAT电压(如果BATpin电压高于VBAT_DPLZ阈值)。  

    此致,
    Joel H