This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7441万EVM-G1A:具有bqStudio开发-学习周期的bq2.7441万

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575866/bq27441evm-g1a-bq27441-with-bqstudio-development--learning-cycle

部件号:BQ2.7441万EVM-G1A
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

大家好,

 我正在使用bq2.7441万开发电路板侧燃油表。

以下是一些让我很困惑的问题。

1. 我不知道是否应该使用bqstudio中的“学习周期”选项卡。 或者,我只需要放电至空电,充电至满电,然后放电至平均电压,bq2.7441万本身将学习所有参数。

2.我得到了CC增益作为4字节浮点数字,如何通过I2C将其传递到数据存储器?

3.通过"Golden Image"选项卡导出GM.FS文件。 但是我在其中找不到校准类。 Ra表位于其末尾。  因此无需将校准类写入数据存储器?

W:AA 3E 50 02
C:AA 60 C1
W:AA 3E 51 00
W:AA 40 00 A7 00 64 00 FA 00 3C 01 B3 01 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
W:AA 60 8A
X:10
W:AA 3E 51 00
C:AA 60 8A
W:AA 3E 52 00
W:AA 40 43 D7 00 00 00 81 0E DB 0E A8 19 64 5D F2 05 3C 0B B8 00 C8 00 32 00 14 03 E8 01 01 B1 10 04 00
宽:AA 60 35
X:10
W:AA 3E 52 00
C:AA 60 35
W:AA 3E 52 01
W:AA 40 0A 10 5E FF CE FF CD 00 01 02 4A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
W:AA 60 A1
X:10
W:AA 3E 52 01
C:AA 60 A1
W:AA 3E 59 00
W:AA 40 00 81 00 83 00 83 00 84 00 82 00 7E 00 7C 00 76 00 74 00 70 00 6C 00 68 00 68 00 6A 00 6E 00 00 00 00
W:AA 60 0A
X:10
W:AA 3E 59 00
C:AA 60 0A
W:AA 3E 70 00
W:AA 40 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
W:AA 60 FF
X:10
W:AA 3E 70 00
C:AA 60 FF
;------------------
;退出CFGUPDATE

4.我 应何时完成校准部分,包括板偏移,电流校准,电压校准?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    可以,如果您手动设置放电周期,充电周期也可以完成自学周期。 但请注意一些重要的寄存器状态更改,如FC,VOK,RUP_DIS和QEN等。在自学周期后,您需要检查Qmax和Ra是否已更新并检查SOC准确性。

    我不确定是否使用bqstudio。 如果使用bqstudio,则可以直接在校准选项卡中进行校准。 数据存储器中的cc增益和电路板偏移可以自行修改。 您需要在自学习周期之前完成校准,首先将一些重要参数修改到数据存储器中,如设计容量,锥形电流,端接电压等,然后执行校准, 编程chemID,进行自我学习循环,最后生成黄金映像文件。

    谢谢。

    此致,
    Sammi.