This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4133万:BQ2.4133万的STAT针脚的响应时间

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575819/bq24133-response-time-of-stat-pin-of-bq24133

部件号:BQ2.4133万

您好,TI团队:

我们想知道当电池充满电(8.4V)时,STAT针脚从低到高的响应时间是多少。 我们发现响应时间非常慢。 正确吗?

备注:充电器IC的2芯配置。

此致

低开氏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelvin
    您测量了多少时间? 充电完成需要两种条件,不仅蓄电池电压= 8.4V,而且充电电流低于温度电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alen,您好!

    我们想知道2芯电路设计的充电阈值是多少。 必须满足上述充电终端的规格SRN电压高于充电阈值,充电电流低于终端电流阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelvin
    通常,充电阈值为8.4 - 0.2 = 8.2 您可以参阅数据表第8页上的'重新充电比较器'部分。
    一般而言,当VRSN=8.4V且充电电流低于终端电流阈值时,会发生充电终止。您可以参阅图13。 典型充电配置文件"。