This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.3201万:输出电压偏差

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574054/tps563201-output-voltage-deviate

部件号:TPS56.3201万
主题: TPS56.32万中讨论的其它部件

尊敬的先生:

我们的降压规格是在1.8V输出电压下限制0.09V的偏差。

TPS56.3201万将在VFB输出时偏离2.5 % ,但即使我们在反馈电路上使用0.1 % 电阻器,它也无法实现我们的目标。

可以帮我提供一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0.09 V是1.8 V的5%。您应该能够满足这一要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    到目前为止,我们已经了解了TPS56.3201万的5 % 的纹波。我们的目标是3 % ,是否可以微调3 % 的纹波? 我了解到TPS56.32万 VFB是围绕1 % 的,它是另一个选择吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布您的示意图和一些波形来显示您的纹波? 满负荷时,输出波纹电压应在10至15 mV的范围内。 在脉冲跳过ECO模式时,电压会更高,可能为20至30 mV。