This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:输入电源减速

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576255/tps7a8300-input-supply-decap

部件号:TPS7A8300

您好,

我想知道 在TPS7A8300RGWR输入处可以输入多少去耦电容器值。

我将开关稳压器供电给此LDO。

在数据表中,提到10UF电容器在输入端正常,但如果我在输入端使用47UF和100UF,会有什么后果?

电容器去耦是否有任何准则?

谢谢

Ashutosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ashutosh,

    对于输入电容器,您可以随意放置。 给出的最小值是支持数据表中的负载瞬态响应图形。 我必须看看我们是否有明确的最小输入电容指南,因为这将是下降和负载瞬态函数。 例如,如果输入电压为3.3V,输出电压为1.8V,那么您可能不需要为1A/us负载瞬态提供如此多的输入电容。 如果VIN为2.8V,输出电压为2.5V,则您可能需要更高的CIN来支持负载瞬变。  

    这是否有帮助?

    此致,