This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2065万:TPS6.2065万/About模式引脚

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575869/tps62065-tps62065-about-mode-pin

部件号:TPS6.2065万

您好,

您能告诉我有关处于开路状态的TPS6.2065万模式引脚的信息吗?
在这种情况下,它如何工作?
客户担心此引脚打开时的行为。

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    模式引脚必须终止:

    模式:模式引脚=高强制设备在固定频率PWM模式下运行。
    模式引脚=低启用节电模式,并自动从PFM模式转换到
    固定频率PWM模式。 此引脚必须端接。

    此致

    卢博米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢博米尔-桑

    感谢您的支持。
    我理解你的解释。

    但是,客户 希望了解无意中打开时的行为。
    客户假设下拉电阻器脱落。
    您能给我建议吗?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yusuke San,

    没有内部上拉或下拉电阻连接到模式引脚。
    如果模式为打开,则未定义模式引脚的状态。
    TPS6.2065万可以在PWM和PFM模式之间随机切换操作。

    没有损坏的风险。

    此致

    卢博米尔