This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0EVM:LP8758-E0EVM评估模块可以通过GUI控制输出?配置过程可以节省到芯片?

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576188/lp8758-e0evm-the-lp8758-e0evm-evaluation-module-can-control-output-through-gui-the-configuration-process-can-save-to-chip

部件号:LP8758-E0EVM

无论 LP8758-E0EVM评估模块是否可以 通过GUI控制输出,  配置 过程都可以节省到芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用GUI控制输出电压,电流限制,启动顺序等。 但是,在关机后寄存器设置会丢失,您无法将设置写入用于存储默认设置的OTP (一次性可编程)存储器。

    希望这有所帮助。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!