This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8631万:UCC2.8631万的奇怪行为

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575898/ucc28631-the-strange-behaviour-of-the-ucc28631

部件号:UCC2.8631万
主题中讨论的其他部件:PMP9208,UCC2.863万

大家好,

我尝试使用UCC2.8631万来提供所附的原理图,因为我第一次尝试构建SMPS,我从EV板(PMP9208)中取出变压器,然后安装到我们的电路中进行首次尝试。 不幸的是,输出是浮动的(约24~20V,有时电压将升至30V并再次下拉),并且在漏电流时将降至零。

这是否有任何可能性或想法,哪一部分不正确? 我需要注意的任何特殊事情? 非常感谢你们的帮助!

此致。

西蒙

e2e.ti.com/.../Apart180W_5F00_power_5F00_smps.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon,

    我将查看原理图,看看我是否可以提供帮助。

    是否可以包括显示输出电压,VDD,DRV的波形?

    回扫级是否从PFC前端运行(图中未显示)? 如果是,PFC总线电压是多少? 最小PFC总线电压是多少,即在启用回扫级的情况下,PFC级是否可以在低端禁用?

    所需的输出电压和输出负载电流最小值/最大值是多少?


    您是否可以包括设计计算(您是否使用了Excel设计计算器)?

    您能否包括变压器设计,Lmag,NPRI,nsec,Nbias (非常重要)?


    当您说您使用EVM电路板变压器时,您是指EVM572吗? (PMP9208参考设计使用相同的变压器)。 这是否仅用于初始测试和调试? 或者您自己的变压器有问题吗?


    如果您能提供更多信息,我们可以提供更多帮助。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路对变压器的结构和正时非常敏感。偏压或主电路上的负载(我试图为另一个电路盗取少量电源)会导致感应电路产生干线: 当开关打开时,它感应初级电压,而初级电流停止流动后的次级电压为1.7uS。

    在SD引脚上放置一个示波器:错误代码可能会显示输出或偏置电压过压。如果您查看偏置电压,它可能会飞出超过15V左右的过压安全级别并重置。

    从旧的TI消息:
    ----------------------------------
    上述文本中已经描述了30 us脉冲-它是可用于触发的前置脉冲。 脉冲链末端还有一个精心设计的10 us低间隔,表示它已结束。 正是这两个脉冲之间的短1-us正脉冲提供了代码。

    如您所述,在本例中为26 -这是外部温度过高或SD针脚故障,即SD针脚被从外部拉至跳闸阈值以下。

    在启动时,为了从之前的过热事件中恢复,引脚必须向上拉至> 3.8 V最坏情况,3.5 V标称值。 这种对2.0 V下降跳闸阈值的滞后可确保在发生故障后,温度会有一定的停机时间下降。 当内部上拉为210 uA (或最差情况下为185 uA)时,这意味着外部阻抗必须大于20.5 k-ohm才能启动或重新启动。

    在上面,您注意到SD针脚具有与10-k NTC串联的8.87 k-ohm,名义上这应该刚好超过起始阈值,但不是最坏的情况。 我认为这可能是非常微不足道的。

    我建议暂时打开NTC,看看问题是否消失。 如果是这样,我建议使用阻抗更高的NTC部件,然后根据需要降低串联电阻以调整跳闸温度。 SD针脚在标称温度下会跳闸,当针脚降至2 V时,即总净电阻为~10 K

    故障代码可用于内部挖掘和测试,但下面是可能与系统级调试相关的有用代码列表:

    4- VDD过压
    5- VDD欠压
    12-过载计时器超时-仅适用于UCC2.863万
    14 -运行时的AC (即散装电流)欠压检测
    15-内部过热(模具温度)
    18—SD针脚故障
    20-输出过压
    21—VSENSE针脚故障
    22 - DRV针脚故障
    23 - CS针脚故障
    24 - X-CAP放电事件已触发-仅适用于UCC2.863万/3
    25 -启动或重新启动之前的交流(即散装电流级别)欠压检测
    26 -外部过热故障(SD针脚拉低)

    ----------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon,

    以下是对原理图的一些评论:

    -您似乎同时使用RCD缓冲器(R17/R42/C13/D4)和齐纳夹(Z1/Z2/D4),尽管我看到C13显示为"短"
    你应该只使用一个或其他缓冲器,而不是同时使用
    -如果使用齐纳夹,D4应为快速恢复型1N5408不适用。
    -如果使用RCD减震器,则D4的慢速二极管正常
    -现在C13 =短,在开沟器上有9k,这将消耗大量的功率并将波形混合,大量的磁化能量将转移到这些电阻器而不是次级电阻器
    -在开沟器上的6.8 nF C14也可能过大。
    - R39 = 3.7 k是错误的值,这将影响大容量电压测量的精度。 根据数据表的建议,它应为3.9 K.
    -主FET F3似乎是错误的部件类型-当我查找2SK3078时,这是一个低电压高频率FET,用于SOT89封装中的射频放大器?

    我需要了解您的规格(输出电压和功率,输入电压范围)和您的变压器规格/详细信息,然后才能发表任何进一步的评论。


    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Bernard:

        感谢您的帮助! 我稍后将捕获波形并向您展示,下面是我的贝洛回复:

    1.是的,此设计包括PFC,但为了便于调查和设计,我在这一阶段将2个部件分开进行设计,因此原理图 中已提及所有部件。

    2.我们实际需要的输出电压在此电路中为30V和6A,但首先尝试,我只需使用EVM变压器来验证电路(因为我还尝试自己构建变压器, 但可能变压器有一些问题,在插入220V后,IC就会出现故障)。

    3.我没有使用Excel计算器设计

    4.变压器使用本文档:

    5.是的,仅用于调试,并验证布局和值是否正确。

    谢谢。

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon,

    变压器磁化电感,变压器转速比和RCS值是使功率级和IC正常工作的3个最关键的选择。 如果使用的变压器的回转比和电感不正确,许多情况可能会出错并导致电源关闭或行为失常。

    EVM的变压器专为19.5 V输出而设计,因此它不适合于30 V输出,转弯速率将会错误。

    您是否已经尝试过自己的变压器,导致IC损坏? 如果是,使用了什么电感,回转比和结构?


    我建议从第53-62页的数据表逐步设计步骤开始,为功率级选择正确的值以满足您的规格–特别是MAG电感,转速比和RCS值。

    或者,您可以使用TI网站上提供的Excel设计计算器:
    www.ti.com/.../sluc537


    谢谢!
    伯纳德