This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3918:未检测到LP3918 EOC

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576032/lp3918-lp3918-eoc-not-detected

部件号:LP3918

亲爱的e2e社区:

我的一位客户在使用LP3918的锂电池充电器时遇到问题:

他们使用50mAh锂聚合物电池(不是锂离子电池-这与充电器没有区别,对吗?)

充电电流固定为50mA

 

他们看到充电周期正常(CC然后CV),蓄电池达到预期的4.2V。

EOC通过寄存器CHGCNTL1启用

阈值设置为0.2C (10mA)

 

在正常充电周期后,似乎未检测到EOC;然后,在5小时后,出现超时(设置了超时满速率,我们看到标记BDET_BATT=1)。

蓄电池电压低于4.00V,但维护模式不会重新启动(默认设置为4.05V)。

他们尝试监护Imon,但他们测量的电压始终为220mV (如果充电器断开,则为500mV)。

这种行为在几个板上是相同的。

 

 您将在保密备注中找到充电周期结束时的转储寄存器。 和布局(不是Vin2. 它将被更正)

 

您能否帮助您了解为何未检测到EOC?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TISL,

    我在笔记中看不到寄存器转储,您是否可以重新提交或通过电子邮件发送它们?


    谢谢!
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看寄存器转储后,我们可以看到您所描述的超时问题。
    bad电池可能会阻止新的充电周期。
    由于电流太小,他们可能需要使用寄存器0x10h中的tout加倍位来给EOC更多的时间。


    此致,
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    如上所述,50mAh电池的充电电流为50mA。 1小时足够充电。

    它没有理由一直到超时。 平机会应在之前进行。

    此致,