This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4227万:2A同步SMPS:电感器电流波形

Guru**** 2400385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576172/tps54227-2a-sync-smps-inductor-current-waveform

部件号:TPS5.4227万

大家好,支持!

正在加载IC 20 % 和90 % ,并记下下图所示点的电流I (电感器电流)。
满负荷约为1.2A
使用的电感器为Sumida 4.7uH (6030CDC4R7)
波形是封闭的。
AM使用带有LeCroy电流探头的LeCroy示波器。
发现当前斜坡低于零。

问题:
1.电感器电流低于零是否正常。
2.我在测量时做了一些错误的事情。 有效值与施加的负载匹配(我使用的是电子负载(HP仪表))。
3.这是否意味着我们需要更改任何组件值?

需要您的帮助来分析波形。
蓝色轨迹是SW输出处的电压,黄色轨迹是电流。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    芯片应在FCCM模式下工作,请参阅DS中的7.4 第10页。
     在此模式下,低侧mos始终打开,当 输出电压为 轻负载(您的第一次图片测试)时,来自输出电流将通过 L和低侧MOSFET反向 至接地,而不是输出, 这 将导致nagative电感器电流,因此这是正常操作。

    巴西,
    玉昌