This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3464:规格问题

Guru**** 2399355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575402/lm3464-spec-question

部件号:LM3464

您好,

我将为64通道8个字符的LED设计一个LED驱动器,电流为每通道1.5 Amax。 我正在评估LM3464。

LM3464是否支持1.5A?(每个通道或组合2个通道)

  信道到信道的准确度是多少?

还有其他建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    每次电刺的最大LED电流受所选外部部件,电流感应电阻器和MOSFET的限制。  MOSFET的SOA和功率消耗需要在您计划使用它的工作范围内进行检查,包括任何故障条件或LED堆栈电压的变化。

    EVM上的图形显示了一个典型的四通道版本电流调节精确度通道到不同工作温度下的通道。  我希望看看我是否也能找到电流调节器的最差情况输入偏移电压。  电流感应电阻器在准确度和布局(迹线上的电压下降)方面发挥着作用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    随访;通道将在25摄氏度时调节为200 mV的+/- 5 mV或+/- 2.5 %。 这包括电流调节器的参考和输入偏移,电流感应电阻器不属于该电阻的一部分,因为它是外部电阻。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Irwin。

    这意味着LM3464每串LED电流可支持大于1A的电流? 为什么数据表中显示最大1A? 这只是一个例子吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于MOSFET和电流感应电阻器是外部电阻,因此可以使用超过1安培的电流,因此必须考虑MOSFET,SOA,功耗等因素。  图19是电流范围的唯一参考,但仅用于显示范围的电阻值。

    谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Irwin,

    明白了,谢谢。