This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7411万-G1:CC增益值

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575578/bq27411-g1-cc-gain-value

部件号:BQ2.7411万-G1
主题中讨论的其他部件:bq2.7541万BQSTUDIO

你(们)好

BQ2.7411万的CC增益值与bq2.7541万存在差异。

我想知道BQ2.7411万的CC增益算法

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    存储在数据存储器中的原始值的计算方式与bq2.7541万相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OTF文件中存储的值如何?
    在对OTP存储器进行编程之前,我们必须校准电流并修改OTF文件中的cc增益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用bqStudio选项“校准”。 这将自动计算CC增益值。 校准后导出.ot.fs文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想通过MCU计算值并对OTF进行编程,所以我想知道在OTF中CC增益的算法。
    顺便说一下,我的bqstudio不能导出OTF文件,而是导出GM.FS文件。GM.FS文件的格式与OTF文件的格式有很大不同。